Mise à niveau de votre ordinateur : comment rendre votre PC plus rapide ?

Outil puissant d’autrefois, l’ordinateur a perdu de son attrait. Travailler sur PC peut s’avérer fastidieux, avec de longs temps d’attente au démarrage et au lancement des programmes. Alors que d’un côté, les logiciels évoluent en permanence et nécessitent de plus en plus de ressources, l’ordinateur lui, reste ancien. Découvrez comment remettre votre PC en état et décupler ses performances, grâce à quelques mises à niveau efficaces.

Commençons par une question de base : quelle puissance est réellement nécessaire ?

Cas d’usage typiques

Logiciels Office

Pour tout ce qui est applications Office, telles que le traitement de texte, les courriels et la navigation sur internet, un processeur à faible coût (par exemple AMD ou Intel) et 4 Go de RAM suffisent.

Si vous souhaitez éditer vos photos de vacances ou surfez avec de nombreuses fenêtres ouvertes de moteurs de recherche, choisissez 8 Go. Une carte graphique supplémentaire n’est généralement pas nécessaire. Lors du choix du  processeur, il faut donc s’assurer que celui-ci intègre une solution graphique. Un disque dur SSD silencieux est une mise à niveau utile pour votre ordinateur, permettant de démarrer rapidement des programmes et en des laps de temps courts, ce qui vous économise du temps et ménage vos nerfs.

Utilisation axée sur le multimédia

Pour le montage vidéo, il est essentiel d’avoir suffisamment de mémoire vive. Avec une résolution de 1080p, vote ordinateur doit avoir au moins 8 Go de mémoire vive, au moins 16 Go pour la 4K et 32 Go pour la 8K. Comme le montage photo et vidéo sont très exigeants en écriture et en lecture, un SSD vaut la peine ici aussi.

Il peut également être intéressant d’opter pour une carte graphique qui prend en charge OpenCL ou CUDA car les logiciels professionnels comme Adobe Premiere utilisent ces langages.

Développement de logiciels

Pour s’assurer de la bonne performance des environnements de développement modernes, une mémoire vive de 16 Go ou plus est préférable. De plus, les projets se composant souvent de nombreux petits fichiers à analyser, un disque dur SSD permet d’accélérer considérablement les procédures. Les critères mémoire et SSD sont donc plus importants qu’un processeur plus rapide. En revanche, une simple carte graphique embarquée est souvent suffisante. Si vous travaillez avec plus d’un écran, vous devez vous assurer que les connexions adaptées sont bien disponibles.

Gaming

De nos jours, les jeux vidéo requièrent de nombreuses ressources, et ce à tous les niveaux. En matière d’ordinateur pour les joueurs, la règle suivante s’applique à tous les composants : plus il y en a, mieux c’est ! Un processeur rapide et une bonne carte graphique sont indispensables pour une expérience de jeu fluide. Côté RAM, 16 Go constituent le minimum vital. Avoir un SSD n’est pas absolument nécessaire, mais garantit un démarrage du programme plus rapide et des temps de chargement nettement plus courts. C’est pourquoi un SSD est un plaisir non seulement pour soi-même, mais aussi pour tous les autres joueurs, surtout dans les jeux multijoueurs.

Composants essentiels et interaction

Carte mère

Schwarzgraues Mainboard für den PC

Dans la carte mère, tout converge. C’est le cœur de chaque système et son choix influence tous les autres composantes de votre système. Assurez-vous que vous voulez avoir une carte Intel ou AMD et quel socle vous choisissez, car seuls les processeurs correspondants seront compatibles avec votre système. En ce qui concerne la mémoire, il convient également de veiller à ce que la génération DDR soit soutenue.

Il faut également voir quelle génération PCIe est prise en charge, afin que les SSD M.2 rapides puissent également exploiter tout leur potentiel. Si vous ne voulez pas utiliser votre propre carte graphique, assurez-vous que la carte principale possède les connecteurs appropriés pour votre moniteur ou organisez un adaptateur. La carte mère indique aussi le nombre de ports USB de quel type sur votre système. Si nécessaire, vous pouvez en ajouter avec un hub ou une carte PCIe USB.

Si vous voulez construire de nombreux disques durs ou SSD, vous devez également vous assurer que vous avez besoin de la quantité de connexions SATA qui prend en charge votre carte mère. Comme mentionné précédemment, le nombre de M.2 est important pour les SSD.

Le facteur d’encombrement (ou facteur de forme) indique la taille de la carte mère. La plupart des PC ont des cartes mères au format ATX ou µATX. Ce dernier est plus petit et possède généralement moins d’emplacements pour des extensions telles que des cartes graphiques.

Si vous souhaitez faire de votre ordinateur une pièce unique ou si vous souhaitez overclocké votre système, vous devez vous assurer du nombre de raccords de ventilateur que possède la carte mère et si elle possède des en-têtes RGB pour les ventilateurs/RGB 0XB.

Mémoire vive (RAM)

RAM Arbeitsspeicher in schwarz und orange für den PC

La règle de base est que plus vous avez de données avec lesquelles vous travaillez, plus la mémoire vive, dont vous avez besoin est importante — et mieux en vaut trop que trop peu. En effet, si la mémoire visible disponible n’est pas suffisante, le disque dur beaucoup plus lent sera alors utilisé pour le reste. Lors de l’achat, il convient donc de vérifier qu’un tampon est toujours libre, mais un tampon plus important ne présente pas non plus d’avantages significatifs.

La quantité de mémoire maximale que vous pouvez avoir dépend du système d’exploitation, de la carte mère et du processeur: si le système d’exploitation est un ancien système 32-bit, seulement 4 Go maximum sont possibles. Aujourd’hui, le système 64 bits est cependant la norme qui supporte un maximum de 128 Go. Toutefois, étant donné que 32 Go ne sont utilisés que dans des cas extrêmes, il ne s’agit pas d’une restriction significative. Si vous voulez savoir quel système d’exploitation vous utilisez : Sur Windows, vous trouverez les informations dans les propriétés du système que vous pouvez appeler en appuyant simultanément sur windows et pause.

La quantité de mémoire prise en charge par la carte mère et le processeur se trouve dans les données du fabricant.

Si la carte mère, le processeur ou le système d’exploitation ont différentes capacités de stockage, la plus petite indication est considérée comme une limite pour votre système.

Lors de la sélection des modules de mémoire principale, trois propriétés sont particulièrement importantes :

  • Conception : les PC utilisent généralement des barrettes de mémoire vive au format DIMM, alors que les ordinateurs portables et les mini-PC utilisent souvent des modules mémoire petit format à double rangée (SO-DIMM).
  • Génération DDR : les PC modernes fonctionnent avec des modules à « débit de données double », abrégé DDR.
  • Fréquence d’horloge : si, en théorie, la fréquence d’horloge de la RAM peut être choisie librement, tous les modules utilisent la vitesse du module le plus lent.

N.B. : Pour mettre à jour la RAM existante, la meilleure façon de procéder est d’utiliser les modules existants.

Mémoire

Eine offene interne Festplatte für den PC

Les disques durs sont divisés en deux catégories : disques durs classiques avec disques magnétiques et disques durs SSD, qui fonctionnent comme les cartes mémoire ou les clés USB.

Les premiers sont beaucoup moins chers, surtout lorsqu’il s’agit de stocker une grande quantité de données. Les seconds se distinguent par leur rapidité. La défragmentation classique appartient également au passé. Les avantages se font sentir dès lors que l’on travaille avec de nombreux fichiers, que l’on démarre le PC ou des logiciels individuels. Autre avantage notable : les disques durs SSD sont totalement silencieux.

Pour faire son choix, il faut aussi veiller à la taille du disque (e.g. 2.5″, 3.5″ ou M.2 pour certains mini-PC) en fonction du boîtier du PC. Le type de connexion, généralement SATA, est également important.

Par défaut, un système devrait posséder à la fois un SSD, pour le système d’exploitation et les logiciels courants ou sophistiqués, ainsi qu’un HDD, pour les fichiers et les logiciels économe en ressources, pour combiner les avantages des deux domaines.

Processeur (CPU)

En ce qui concerne les processeurs, il est crucial d’opter pour un modèle aussi actuel que possible, car en plus de la fréquence d’horloge et du nombre de cœurs, la structure interne joue un rôle clé dans la performance.

Pozesso für den PC von Intel in blau und pink

Les caractéristiques les plus importantes pour un processeur sont les suivantes :

  • Fréquence d’horloge : La fréquence d’horloge indique à quelle vitesse le processeur peut traiter les instructions. Les processeurs dotés d’une fréquence d’horloge plus élevée sont plus rapides que des processeurs comparables avec une fréquence d’horloge plus faible, mais consomment également plus d’énergie.
  • Nombre de cœurs : Chaque cœur peut servir un processus simultanément. La plupart des processeurs en supportent au moins deux, ce qui est suffisant pour des applications simples. Quatre cœurs sont recommandés pour les applications plus exigeantes.
  • Cache : C’est la mémoire la plus rapide du PC, qui stockent de façon temporaire les données ou les programmes. Ceux qui ne rentren pas dans le cache sont extraits directement de la mémoire vive.

Les processeurs spécifient généralement le type et la fréquence d’horloge des modules RAM pris en charge. S’il est techniquement possible de prendre en charge des modules RAM plus rapides, ceux-ci n’apportent aucun avantage. Il y a également une limite supérieure à la quantité maximale de mémoire que le processeur peut prendre en charge.

 N.B. : Les processeurs les plus puissants ne sont pertinents que si les autres composants sont suffisamment rapides. L’unité centrale et la carte mère doivent être compatibles. Les fabricants de cartes mères proposent des listes de processeurs pris en charge pour modèle de carte mère.

Carte graphique

Les capacités graphiques intégrées au processeur sont généralement suffisantes pour des utilisations courantes. Pour des applications plus exigeantes comme le montage photo et vidéo ou les jeux vidéo, ou si l’on souhaite travailler avec plusieurs écrans, il est recommandé d’opter pour une carte graphique dédiée. Dans le cas de cartes graphiques puissantes, il est essentiel de s’assurer que l’alimentation du PC est suffisante.

Grafikkarte mit zwei Lüftern in schwarz

Les caractéristiques les plus importantes pour une carte graphique sont les suivantes :

  • Fréquence d’horloge du GPU: Cette valeur indique la vitesse du processeur graphique (GPU).
  • Mémoire graphique et bande passante : Afin d’exploiter les hautes performances du GPU, les données nécessaires sont transférées de la mémoire principale vers la mémoire de la carte graphique. La mémoire graphique est installée de manière fixe et ne peut pas être étendue. La largeur de bande indique la vitesse à laquelle les données sont transférées vers la mémoire graphique.
  • Fréquences shaders : Mesure correspondant au nombre de calculs que le GPU peut effectuer simultanément.

N.B. : Il existe différentes dimensions pour les cartes graphiques. Certaines sont légèrement plus longues que d’autres, et certaines ont besoin de l’espace de deux cartes d’extension pour accommoder la taille du ventilateur. Il faut donc s’assurer que la carte graphique pourra s’insérer correctement dans le PC.

Kit de mise à niveau, une solution simple

Le kit de mise à niveau ou kit de mise à jour est une solution simple et peu coûteuse pour mettre à jour son PC.

Il s’agit de composants qui sont compatibles et  testés entre eux. En général, un kit de mise à niveau contient : une carte mère, un processeur avec refroidisseur et la mémoire vive.

Opter pour un tel kit permet d’économiser non seulement sur la planification, mais aussi sur la mise à niveau de l’ensemble du PC en une seule fois. Le fait d’acheter les composants de manière groupée fait baisser leur prix. La mise à niveau se limite au remplacement de l’ancienne carte mère par le module de mise à niveau. Le kit comprend des instructions d’installation illustrées pour chacun des modules pour une mise à niveau sans accroc.

Les modules de mise à niveau sont aussi un moyen facile de construire son propre PC. Pour ce faire, il suffit de s’équiper d’un boîtier ATX vide avec bloc d’alimentation, du module de mise à niveau souhaité, d’un disque dur adapté et le tour est joué.

Construisez votre propre PC avec un kit de mise à niveau

Soit dit en passant, les modules de mise à niveau sont également un moyen simple de construire le PC de votre choix. Un boîtier vide ATX approprié avec bloc d’alimentation, le module de mise à niveau souhaité et le disque dur approprié – et le PC individuel est prêt à fonctionner.

Illustration : Adobe Stock