Réduisez vos factures de chauffage grâce à la bonne tête thermostatique programmable  

Réduisez vos factures de chauffage grâce à la bonne tête thermostatique programmable

Faire le bon choix de tête thermostatique programmable peut vous permettre de réaliser des économies sur vos coûts de chauffage. Mais devant le nombre de modèles existants, il n‘est pas toujours évident de savoir quel produit choisir.

À quoi sert une tête thermostatique programmable ?

Une tête thermostatique programmable fonctionne essentiellement comme un thermostat manuel classique. Elle actionne la vanne du radiateur de manière à l’ouvrir et la fermer. Cependant, elle a l’avantage d’effectuer cette tâche de façon « indépendante » selon des critères prédéfinis. Cela permet de réduire la consommation d’énergie : en fermant la valve lorsque la pièce atteint la température souhaitée ou lorsque la fenêtre est ouverte. Il est également possible de définir certains temps de chauffage, de sorte qu’une pièce donnée ne soit chauffée qu’à l’heure de la journée où elle est occupée.

Il existe néanmoins des différences entre les têtes thermostatiques programmables disponibles sur le marché. Différents modèles offrent en effet différentes options en termes d’utilisation et de réglages. Nous vous présentons ici quatre produits pour différents usages.

Une tête thermostatique intelligente et intuitive

Les nouveaux thermostats n‘ont plus grand-chose à voir avec les têtes rotatives classiques que tout le monde connaît bien. Le modèle Genius LED 100 de la nouvelle gamme de thermostats de chauffage intelligents Genius propose un affichage intuitif et facilement compréhensible de la température sélectionnée sous forme de barres lumineuses LED sur 6 niveaux. Grâce à la technologie « Fast Link Technology », il est possible de créer, à l’aide d’une application, des programmes de chauffage individuels qui sont transférés directement et sans contact avec le thermostat. La transmission d’informations fonctionne par impulsions lumineuses que le smartphone envoie à partir de l’application et qui sont transmises au thermostat en appuyant sur un bouton. Cela évite d’avoir à effectuer des réglages compliqués sur le thermostat. Ce système permet  également de programmer plusieurs thermostats dans la maison avec le même réglage.

Une autre caractéristique de ce thermostat est le mode d’auto-apprentissage. Celui-ci enregistre automatiquement les changements de températures dans la pièce, en fonction desquels il créé un programme de chauffage.

Facile à installer et à utiliser, ce thermostat est le parfait modèle d’entrée de gamme pour réaliser des économies d’énergie. Il n’a pas besoin d’être intégré dans un système Smart Home : vous avez le choix entre effectuer vous-même le réglage ou de générer automatiquement un programme de chauffage.

Encore plus de confort grâce à la commande Bluetooth

Il existe également des solutions adaptées à ceux qui souhaitent encore plus de flexibilité et davantage de fonctions intelligentes pour leur thermostat de radiateur. Le modèle Genius BLE 100 partage de nombreuses similarités avec le modèle LED 100. Comme avec ce dernier, il vous est possible de créer des programmes de chauffage individuels au sein de l’application et de les transmettre aux têtes thermostatiques programmables, mais via Bluetooth. Il est également possible de modifier la température en temps réel via cette même application. Si vous avez besoin de plus de flexibilité, une tête thermostatique programmable contrôlable via une application est une bonne idée.

Que garder à l‘esprit lors de l’installation d’une tête thermostatique ?

Les deux modèles mentionnés précédemment peuvent, comme beaucoup d’autres, s’installent facilement, sans avoir à ouvrir le circuit de chauffage. Cela signifie que même les locataires peuvent utiliser ces solutions pour réduire leurs coûts de chauffage. En cas de déménagement, il suffit de remplacer les anciennes têtes thermostatiques par les têtes programmables. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que les chauffages peuvent avoir leur thermostat sur le côté droit ou gauche. Si vous déménagez fréquemment, nous vous conseillons d’utiliser une tête thermostatique avec une grande variété d’options d’installation.
Par exemple, le modèle Genius LCD 100, avec un écran rotatif à 180 degrés.

Tous les avantages d’un système de Smart Home

Vous êtes à la recherche d’un système de chauffage qui peut faire beaucoup plus ? Le kit de démarrage Homematic IP – Easy connect constitue un bon point de départ. Ce thermostat peut lui aussi être installé sans interruption du circuit d’eau de l’appareil de chauffage. Il est aussi possible de paramétrer un programme de chauffage individuel. Le kit comprend également des capteurs pour les encadrements de fenêtres. Grâce à ces capteurs, le chauffage s’arrête automatiquement dès que la fenêtre est ouverte. Cela permet de ne pas consommer inutilement de l’énergie lorsque l’on aère les pièces.

Le kit de démarrage Homematic IP – Easy connect peut être utilisé comme solution autonome, mais il peut également être intégré dans le système Homematic IP. L’avantage de ce système ? Il est possible de le transformer en une solution Smart Home complète grâce à l’ajout de composants, de contrôleurs et de capteurs, disponibles en option.

Un tel système offre bon nombre d’autres possibilités, comme le contrôle et la surveillance de la température ambiante, même à distance, grâce à l’utilisation d’une application gratuite pour smartphone. Il permet également de vérifier l’état des fenêtres et des portes à tout moment. Grâce aux réglages individuels de l’application ou aux assistants tels que Amazon Alexa ou Google Home Assistant, la personnalisation de votre maison devient un jeu d’enfant. Si vous aimez la technologie et recherchez le confort , alors un système de chauffage intelligent est la solution idéale.

Quel modèle de tête thermostatique programmable est le « bon » pour moi ?

Posez la question suivante : souhaitez-vous installer une solution fermée ou bien intégrer ces têtes thermostatiques au sein d’un système Smart Home ? Si vous n’êtes pas encore en mesure de prendre cette décision, la solution Homematic IP peut s’avérer intéressante. Évolutive, elle se complète facilement à tout moment.

Quel que soit votre choix, ces produits vous permettent de faire d’importantes économies d’énergie et de réduire vos factures de chauffage.

Illustration : Adobe Stock: Datei-NR: 184558862
 

Votre avis compte: qu'en pensez-vous?

Résultats précédents du vote sont en cours de chargement.
 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *