Pour une connexion Wi-Fi sans compromis, même dans les grands espaces, passez au réseau Mesh  

Pour une connexion Wi-Fi sans compromis, même dans les grands espaces, passez au réseau Mesh

Quelle que soit la taille de votre appartement ou de votre maison, le réseau AVM-Mesh vous permet d’obtenir une couverture Wi-Fi complète et de qualité. Dans ce tutoriel, nous vous expliquons aujourd’hui comment fonctionne le réseau Mesh (réseau maillé ou maillage en réseau), comment l’installer et quels sont les avantages qu’il offre.

Le projet

Niveau : débutant

Temps requis : 1 heure

Budget : 279 €

Matériel : AVM Mesh Set (FRITZ ! Mesh Set Box 7590 + Repeater 1750)

Peut être étendu avec : Appareils FRITZ ! sur réseau CPL (utilisez la ligne électrique pour un flux de données interrompu) et autres répéteurs.

Ce dont vous avez également besoin : Connexion Internet VDSL/DSL

 

Bien souvent, la couverture Wi-Fi complète d’une habitation est un problème : il y a toujours une pièce où le Wi-Fi ne fonctionne pas très bien. Il en résulte des temps d’attente élevés ou des pannes – surtout lorsque la pièce concernée est éloignée du routeur. Pour en finir avec le Wi-Fi trop lent, découvrez l’AVM Mesh Set, composé du FRITZ ! 7590 Mesh Set Box et du Repeater 1750.

 

 

Qu’est-ce qu’un réseau Mesh ?

Un réseau Mesh fonctionne comme suit.
Les différents appareils répartis dans toute la maison (routeurs et répéteurs et éventuellement d’autres appareils sur réseau CPL ou répéteurs supplémentaires) génèrent plusieurs réseaux Wi-Fi, qui sont ensuite combinés en un seul réseau.
Parce que le principe fonctionne comme des mailles, l’ensemble est appelé « mesh » (mailles en anglais). Cependant, l’ensemble du réseau ainsi créé n’a qu’un seul nom et un seul mot de passe – vous n’avez pas besoin de vous connecter à différents réseaux.

Quelles sont les fonctions de cette technologie ?

L’AVM Mesh Set dispose de quatre fonctions de base qui rendent la connexion Wi-Fi  fiable et performante :

  1. Une fonction de répétition en bande croisée : les répéteurs WLAN FRITZ ! utilisent toujours la bande Wi-Fi avec la connexion la plus rapide.
  2. Une fonction d’optimisation pour l’IPTV et le streaming, qui permet à tout moment une diffusion ininterrompue de musique et de vidéo en continu
  3. Une 3ème bande de direction : si les appareils Wi-Fi sont à double bande, ils sont connectés à la bande de fréquence Wi-Fi la moins utilisée.
  4. Une formation de faisceaux : les antennes sont conçues pour émettre toujours dans la direction des terminaux, ce qui augmente la portée et la vitesse.

Pour quels types d’habitations choisir un réseau Mesh ?

Un autre avantage du réseau Mesh est sa flexibilité : pour un appartement de petite à moyenne taille, l’ensemble de base avec routeur et répéteur est généralement suffisant. Pour les grands appartements et les maisons à plusieurs étages, vous pouvez simplement ajouter des répéteurs ou des appareils sur réseau CPL.

Comment installer l’AVM Mesh Set?

Ce réseau Mesh s’installe en trois étapes simples.

Après avoir connecté le boîtier FRITZ ! et le répéteur, ouvrez l’interface utilisateur du boîtier FRITZ1 et cliquez sur « Mise à jour disponible ». Dans le menu qui s’ouvre, cliquez sur « Démarrer la mise à jour ».

Ensuite, entrez dans le menu « Home Network – Home Network Overview ». Vous pourrez voir tous les appareils connectés, ainsi que les mises à jour disponibles.

Effectuez ces mises à jour lors de la troisième étape – et le réseau Wi-Fi est actif !

Quels autres avantages le réseau AVM offre-t-il en plus d’une meilleure qualité de Wi-Fi ?

En plus d’une couverture Wi-Fi complète dans tous les recoins de votre maison, l’AVM Mesh Set offre d’autres avantages. Il vous est possible de voir tous les appareils FRITZ! qui sont actifs et  de savoir quels appareils mobiles (smartphone, notebook, tablette ou console de jeu) sont connectés à eux.

Vous pouvez offrir à vos invités leur propre réseau Wi-Fi, séparé de votre réseau domestique, en un seul clic.

L’AVM Mesh Set offre également la possibilité de désactiver le Wi-Fi la nuit, pour tous les appareils connectés, en un seul clic.

Enfin, le réseau AVM Mesh permet de mettre en place un contrôle parental. Vous pouvez limiter les temps en ligne par appareil ou bloquer des pages.

Alors, qu’attendez-vous ?

Mettez fin aux connexions Wi-Fi boiteuses grâce au réseau AVM Mesh. Profitez de connexions sans coupure et à faible bande passante plutôt que de continuer à être gêné par des temps de latence.

Illustration : Adobe Stock DATEI-NR.:  210895857

A lire aussi :

L‘Internet à la perfection : une vitesse de transmission élevée et une réception optimale grâce au Wi-Fi maillé (Mesh)

Internet en plein air : obtenir un signal Wi-Fi fiable dans son jardin 

 

Qu'en pensez-vous? Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *