Mini taille, prix bas, champs d’application innombrables – le Raspberry Pi Zero WH est maintenant disponible chez reichelt !
Le nom « Raspberry Pi » est synonyme de puissance concentrée dans un format pratique rendant possibles d’innombrables projets. Le Raspberry Pi Zero WH est le modèle minimaliste de la famille Raspberry Pi. En effet, il convient à tous ceux qui ont besoin d’une carte de développement efficace, mais qui peuvent se passer de puissance de calcul et de multiples connexions. Découvrez ici les caractéristiques du nano-ordinateur.
Format compact, performances compactes
Avec une carte de 6,5 cm sur 3 cm, le Raspberry Pi Zero WH est la plus petite carte de développement avec port GPIO intégré. La puissance de traitement du processeur monocœur est de 1 GHz et la mémoire principale est de 512 Mo. Les connexions sont également de taille considérablement réduite et sont généralement disponibles en format mini, comme la mini prise HDMI ou l’alimentation électrique via micro-USB. Ainsi, au moment de l’achat, il est utile de vérifier si un adaptateur est nécessaire.
Les avantages par rapport au modèle Zero original ? Le Zero WH est déjà livré avec Wi-Fi intégré et dispose également d’une connexion Bluetooth et d’un port caméra.
Spécifications techniques :
- CPU mono-cœur 1GHz
- 512 Mo de mémoire
- Wi-Fi intégré (802.11b/g/n)
- Port HDMI miniature
- Port micro-USB On-The-Go (OTG)
- Alimentation par micro-USB
- Micro SD
- 40 broches (compatible HAT)
- Bluetooth 4.1
- Interface CSI et prise audio
Mini-modèle économe en énergie, idéal pour la maison intelligente
Le grand avantage du Raspberry Pi Zero WH est sa faible consommation d’énergie. Il ne nécessite que 90 mA et jusqu’à 230 mA en cours d’utilisation. Cela le rend particulièrement intéressant pour les applications qui doivent fonctionner sur une longue période de temps, mais qui n’ont pas à effectuer de tâches particulièrement complexes ou de calculs intensifs. On pense par exemple à une station météo, un thermostat ou un détecteur de mouvement.
Avec sa taille compacte, sa faible consommation d’énergie et son Wi-Fi intégré, le Raspberry Pi Zero WH est idéal pour des applications smart home.