Choisir une solution réseau adaptée à son environnement 

Avec une solution réseau adaptée, il est tout à fait possible de faire de son salon un centre multimédia intégrant un bureau entièrement connecté ou une installation domotique complète. Néanmoins, en fonction de l’utilisation que vous en aurez, des spécificités de votre logement et donc des besoins en bande passante, se pose la question de la solution réseau la plus efficace : Ethernet, réseau local sans fil (WLAN) ou CPL ?

La qualité de connexion, un élément primordial

Tout d’abord, il est important de rappeler que chacune de ces technologies possède à la fois des avantages et des inconvénients, mais il est possible de compenser les faiblesses respectives de celles-ci ou bien de combiner les différentes technologies au sein du réseau domestique. Dans tous les cas, avoir une connexion fiable à internet et entre les composants à mettre en réseau est essentiel. En effet, s’il est possible, avec une connexion internet plus lente, de surfer sur le web ou d’écrire ses e-mails (quoique peu agréable), une connexion fiable et une large bande passante stable sont en revanche indispensables dès lors que l’on veut visionner des vidéos en 4K, faire de la vidéoconférence ou jouer aux jeux vidéo. Faire de ceci une réalité chez vous ou dans un petit bureau dépend d’une part des conditions structurelles du lieu et, d’autre part, du type de transmission utilisé et parfois de la configuration.

Pour une solution fiable, préférez les réseaux câblés

Les arguments en faveur de la connexion en réseau via câbles Ethernet sont multiples : rapidité, solidité et une moindre sensibilité aux interférences. De plus, contrairement aux technologies sans fil, il est possible, avec les réseaux câblés, d’atteindre les vitesses de transmission théoriques : le Fast Ethernet 100 Mbit/s permet un débit durable de 10 Mbit/s – le jeu vidéo, le visionnage de vidéos ou la visioconférence, y compris avec partage de documents, ne posent alors aucun problème. Le transfert et la sauvegarde de données lourdes risquent néanmoins de mettre votre patience à l’épreuve. Dans ce cas, mieux vaut opter pour le Gigabit Ethernet et son débit de données dix fois supérieur. En outre, le réseau câblé est considéré comme la technologie de mise en réseau la plus fiable, permettant un débit de données sans interférence. Etant donné que les éventuels problèmes de connexion ne sont pas toujours dus à des défauts de câblage, mais plutôt à des interférences avec les services utilisés, un testeur de câble tel que l’ID POE PRO BT aide à détecter les tensions de courant et à vérifier la polarité, ce qui permet de diagnostiquer les pannes plus facilement.

La vitesse élevée du transfert de données permet tous les scénarios d’utilisation, et il n’y a pratiquement aucune perte de données entre le routeur et le terminal via le câble. L’inconvénient ? Les faisceaux de câbles et les câbles traversent tout l’appartement – si vous ne voulez pas percer de trous chez vous, optez donc pour une technologie de réseau différente. De plus, certains terminaux ne sont pas du tout dotés de connexion câble réseau. Pour d’autres, les installations peuvent présenter des difficultés et nécessiter de faire appel à des spécialistes.

Pour une solution flexible et rapide, préférez le réseau local sans fil (WLAN)

Les connexions WLAN sont sans fil et ne se remarquent donc pas. Elles ne nécessitent pas non plus de changements structurels. Cependant, les murs en béton armé ou en gypse ainsi que la présence d’appareils électriques gênants peuvent rapidement devenir un problème. La vitesse quant à elle dépend du standard pris en charge. La norme la plus récente et la plus rapide est la 802.11ac avec des vitesses allant jusqu’à 6939 Mbit/s et une portée de 50 mètres (selon la configuration structurelle). Cependant, la rétrocompatibilité n’est possible qu’avec la norme « n ». L’utilisation de différentes normes WLAN est en principe possible.

Le logiciel HeatMapper aide à surmonter le problème des murs bloquants : grâce à la cartographie des signaux sans fil de l’appartement, vous trouverez l’emplacement idéal pour chaque composant du réseau sans fil. Si des appareils électriques provoquent des interférences, vous avez la possibilité de passer par une onde radio la plus éloignée possible. En cas d’ondes radio surchargées, vous pouvez alors rechercher la chaîne la plus puissante sur laquelle construire votre liaison radio.

Pour ces raisons, le réseau local sans fil est la technologie réseau la plus pratique de toutes, et elle se révèle indispensable lorsque le réseau comprend des appareils mobiles : tablettes, smartphones et autres sont équipés d’une puce Wi-Fi ; tandis que les PC peuvent être équipés ultérieurement d’un adaptateur WLAN sur l’interface USB. Si les conditions idéales sont réunies, les vitesses de transmission pour les applications critiques sont tout à fait suffisantes. Cependant, des facteurs tels que des distances plus importantes, l’atténuation par les murs ou les plafonds ou encore les réseaux sans fil des appartements voisins sont des facteurs qui peuvent considérablement réduire la vitesse. Les répéteurs Wi-Fi permettent d’améliorer la portée du réseau.

Le centre névralgique du réseau est le routeur. Il établit la connexion à Internet et sert de serveur DHCP, c’est-à-dire qu’il attribue une adresse IP à chaque périphérique du réseau. Si vous optez pour la Fritz!Box d’AVM, par exemple, vous recevez un point d’accès au réseau local sans fil ainsi qu’un pare-feu et une installation téléphonique complète. De plus, la capacité de la Fritz!Box peut facilement être supplée d’un disque dur externe et utilisée tant que stockage réseau (NAS). Vous disposez ainsi d’un espace de stockage accessible depuis n’importe quel périphérique de votre réseau domestique ou Internet.

Pour le meilleur des mondes : préférez le câble d’alimentation CPL

Grâce à la technologie CPL, le réseau est disponible à partir de chaque prise électrique de votre maison. Si vous ne souhaitez pas choisir entre Ethernet ou réseau local sans fil, vous dépendrez alors de la transmission des données via la ligne de courant existante. Comme pour le réseau local sans fil, le CPL présente des avantages de par son installation simple : il suffit de connecter un connecteur HomePlug au PC ou au routeur via un câble Ethernet. Les vitesses sont plus élevées qu’avec une connexion Wi-Fi : le standard AV2, par exemple, permet des vitesses allant jusqu’ à 1 Gbit/s. Bien entendu, la qualité de la ligne électrique joue un rôle décisif dans les vitesses réellement atteintes, tout comme le respect de la portée maximale, qui ne doit pas dépasser 200 mètres.

La technologie CPL a un autre avantage par rapport au réseau local sans fil : les connexions sont plus sûres, car le flux de données s’arrête toujours à votre compteur d’électricité personnel, même si un mot de passe réseau reste recommandé. Néanmoins, le connecteur HomePlug est plus sensible aux interférences qu’une connexion Ethernet. En cas d’interférences éventuelles, des installations supplémentaires sont nécessaires. Par ailleurs, chaque adaptateur doit être équipé de sa propre prise murale, le risque de dégradation des performances étant trop important en cas d’utilisation d’une multiprise. Il faut également noter que les adaptateurs de prise secteur de différents fabricants ne sont généralement pas compatibles. 

Devolo, leader du marché, propose un kit CPL de démarrage qui, grâce à sa prise de courant intégrée, permet de ne pas perdre en puissance d’alimentation. Cela vous permet de connecter vos terminaux réseau jusqu’ à 1200 Mbit/s, idéal dans le cas de transferts de données lourdes.


Les connexions mixtes, solution polyvalente pour les grands appartements

La solution idéale dépend fortement des besoins individuels et des scénarios d’utilisation : le réseau local sans fil est a priori le meilleur choix dans le cas d’un petit appartement d’une pièce. Les appareils fixes dotés d’une interface Ethernet, tels que les téléviseurs, peuvent également être connectés directement au routeur à l’aide d’un câble patch. Les appartements plus grands ou les maisons peuvent, quant à eux, être facilement connectés via réseau local sans fil ou CPL. Une autre possibilité sont les connexions mixtes : on peut ainsi avoir, dans la salle de séjour, différents appareils compatibles réseau connectés par câble Ethernet à un commutateur et, dans la même pièce, d’autres appareils mobiles connectés via un réseau local sans fil, tandis que les autres étages peuvent se reposer sur le CPL. Cependant, il est conseillé de placer les canaux de transmissions les plus lents tels que le réseau local sans fil ou le CPL à un niveau inférieur dans la structure réseau. Plus un réseau comporte de périphérique, plus la bande passante devra généralement être élevée.

Illustration : https://de.fotolia.com/id/142546308

À lire aussi :

Powerline : étendre le réseau par les câbles électriques

Connecter son imprimante sur réseau

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *