New in the range: the large-format inkjet printer Canon imagePROGRAF TC-20

New in the range: Large-format printer Canon imagePROGRAF TC-20

Drucken in exzellenter Qualität, passend für jeden Arbeitsbereich – das ermöglicht der neue Canon imagePROGRAF TC-20. Ausgestattet mit den Hauptfunktionen größerer Systeme, passt der 24-Zoll-Desktop-Drucker mit einer Größe von 968 x 525 x 245 Millimetern auf den Schreibtisch und ins Regal. Geeignet für Werbeplakate, Grundriss-Zeichnungen und ähnliches ist der Drucker besonders interessant für Architekten, Kleinunternehmer, Bildungseinrichtungen und die Ausstattung des Homeoffice. Erhältlich ist der Großformat-Tintenstrahldrucker ab sofort im reichelt Onlineshop.

Vielseitig beim hybriden Arbeiten

Vielseitiges hybrides Arbeiten ermöglicht der Großformatdrucker selbst Laien mit geringem Schulungsaufwand. Der Tintenstrahldrucker nutzt dafür die gleiche Software und kompatiblen Softwaretools wie die großen Systeme, einschließlich Direct Print Plus und Free Layout Plus. Dadurch können ihn Anwender leicht bedienen und problemlos wechseln – zwischen dem Drucken im Büro, zuhause oder anderswo. Auch an die Benutzerfreundlichkeit denkt Canon bei dem Large-Format-Drucker, denn er ist von der Vorderseite aus bedienbar und hat einen achsenlosen Rollenhalter, der das Einlegen des Rollenpapiers erleichtert. Der integrierte automatische Blatteinzug reduziert den Wechsel zwischen Rollenpapier und Einzelblatt auf ein Minimum und stellt sicher, dass Ausdrucke ohne Papierwechsel durchlaufen.

Mit dem Large-Format-Drucker Canon imagePROGRAF TC-20 können professionelle Ausdrucke kostengünstig bis zur A1-Größe erstellt werden. Von Werbeplakaten, Speisekarten bis hin zu CAD-Zeichnungen druckt der Tintenstrahldrucker komplexe Designs in verschiedenen Formaten. Mit Auflösungen von bis zu 2400×1200 dpi eignen sich die Ausdrucke des einfach zu bedienenden 24-Zoll-Desktop-Druckers sogar für den Außenbereich.


Die 8 Top-Funktionen des imagePROGRAF TC-20
Die 8 Top-Funktionen des imagePROGRAF TC-20

Nachhaltig Strom und Ressourcen sparen

Der Canon TC-20 ist vielseitig einsetzbar und hilft, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die dazugehörigen Tintentanks sind mit einer Füllmenge von 70 Millilitern groß und ergiebig, was weniger Nachfüllen bedeutet und eine längere Nutzungsdauer ermöglicht. Sie bestehen aus leicht recycelbarem Kunststoff und benötigen deutlich weniger Verpackungsmaterial. So kann man während der gesamten Lebenszeit des Druckers Abfall reduzieren und Kohlenstoffemissionen senken. Zudem unterstützt der Drucker nachweislich dabei, Stromkosten zu senken, wofür er als erster Großformatdrucker von Canon mit dem EPEAT Gold (EPEAT Gold eingetragen in den USA) ausgezeichnet wurde – der höchsten Nachhaltigkeitsstufe für elektronische Geräte.

Bilder: Canon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *